This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDP142:线性度范围说明

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2004, TDP142, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485048/faq-tdp142-linearity-range-description

器件型号:TDP142
主题中讨论的其他器件:TDP2004、 TDP1204

工具与软件:

尊敬的专家:

对于 TDP142、TDP1204、TDP2004等转接驱动器、"线性范围"是指什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有线性转接驱动器都会有一个相关的线性度范围。 简单地说、线性范围是转接驱动器可以支持的输出信号摆幅范围。 如果转接驱动器输出摆幅超过其线性范围、则输出将不再对应于输入。 这会对信号质量产生负面影响、并可能导致合规性测试出现问题。

    为了理解这一概念、让我们看看 TDP142数据表中的线性曲线图。 我们可以看到、这里绘制了相对于输入电压摆幅的输出电压摆幅:

    我们可以看到、随着输入电压摆幅的增加、输出电压摆幅约为1.4V。 由此、我们可以得出线性范围在1.4V 左右结束。 超过1.4V 时、信号进入压缩区、此时输入电压摆幅不再影响输出电压摆幅。 在实践中、这可能会导致信号质量不佳和合规性测试失败。

    在决定要在系统中使用的转接驱动器 EQ 值时、最好考虑线性范围。 例如、如果设计的系统中 TDP142输入电压摆幅为600mV、则应首先使用较低的 EQ 值(0–5)。 这将确保转接驱动器保持在其线性范围内、并为来自视频源的预加重留出余量。 如果输入电压摆幅较低、则可以在信号进入 TDP142上的压缩区之前使用较高的 EQ 值摆脱这种做法。

    此致!

    Shane