This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:使用不带磁性元件的 DP83869HM

Guru**** 2924470 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484958/dp83869hm-using-the-dp83869hm-without-magnetics

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

工具与软件:

我们使用 DP83869HM 将 SGMII 转换为千兆位以太网、以在产品中实现板对板的通信。 我想知道是否有人有任何在没有磁性元件的情况下工作的经验? 直觉告诉我们、这没有问题、因为电路板之间的接地端和电压将是相同的。 瞬态或短路不会深入框内。 我认为没有它们就能正常工作。 如果有任何问题、我可能会以电容耦合方式耦合板之间的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    您可以使用如您所述的交流耦合电容器在没有磁性元件的情况下操作 DP83869。 如需更多信息、请参阅此 E2E 常见问题解答。

    此致!

    Shane