This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:系统加电后、I2C 通信可启动多长时间?

Guru**** 2925750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478542/ds320pr810-how-long-can-start-the-i2c-communication-when-the-system-power-on

器件型号:DS320PR810

工具与软件:

您好、AE:

     我们需要通过 I2C 写入相关的 EQ 值。

    上电后我们应该等待多长时间才能继续执行写入操作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    通过 I2C 对转接驱动器 EQ 设置进行编程的建议是在 PCIe 链路训练开始之前(即在 PCIe 复位(PERST#)取消置位之前)进行编程操作。 这将允许在不改变转接驱动器增益级的情况下进行所有 PCIe 链路均衡。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更加清晰-请参阅  数据表中的 TPOR  第6.7节: SMBUS/I2C 时序特性  针对 电源稳定和上电复位后首次 SMBus 访问的典型时间。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

            感谢您的大力支持、但我有一些问题要问您。

            1. 如果在 PCIe 复位之前 RD 无法写入、在 PCIe 链路训练之前写入是否可行?

            2. 这会产生什么影响?

            

            3.在辅助模式和 EEPROM 模式下是否都需要等待50ms?

             

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    1. 应在 PCIe 链路训练之前执行转接驱动器配置。 这是因为 PCIe 链路将根据当前链路的状态进行训练、该状态将受转接驱动器均衡设置的影响。
    2. 这可能会影响 PCIe 链路训练和链路建立性能。
    3. 我来看看这个问题、我们再回来回答您。

    此致!
    David