This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E0B04:此器件 TPD1E0B04是否有 SPICE 模型

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1479959/tpd1e0b04-is-there-a-spice-model-for-this-part-tpd1e0b04

器件型号:TPD1E0B04

工具与软件:

您好!

我们的团队正在调查高速>10GHz ASIC 应用的 TVS 二极管候选方案、并发现了该 tvs 二极管。 有这个的 SPICE 仿真模型吗? 例如 HSpice 文件。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lixian:

    我可以为您制作一个 SPICE 模型并将其发布在此处。 您提到这是一款高速应用、您是否试图对钳位行为或信号完整性仿真进行仿真?

    如果您想进行信号完整性仿真、S 参数模型是更好的选择。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的答复。 当然、将它发布在该主题中对我来说是可行的。 我将尝试仿真钳位行为、而不是信号完整性仿真。  

    感谢您的帮助。

    此致!

    Lixian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lixian:  

    我明天会把它发布在这里。

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lixian:

    请参阅随附的 SPICE 模型: TPD1E0B04 Spice 模型

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sebastian。 该模型是否适用于此 TVS 二极管的 DPL 类型封装? 我看到文件中的 CJ0=0.13pF、它似乎与1MHz 处 DPL 类型的 TVS 二极管的电容相匹配。 DPY 封装类型是否也可以使用此 SPICE 模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lixian:  

    如果您希望对钳位性能进行仿真、此模型很好、从0.13pF 到0.18pF 的线路电容变化将不会对钳位性能产生太大影响。 如果需要、可以更改线路电容以匹配 DPY 典型规格。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    明白了。 感谢您的帮助。

    此致!

    Lixian