This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539-Q1:TMAG5173-Q1的 I2C 通用广播写入用法有效操作

Guru**** 2461540 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5173-Q1, TCAL9539-Q1, TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485952/tcal9539-q1-valid-operation-for-i2c-general-call-write-usage-for-tmag5173-q1

器件型号:TCAL9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TMAG5173-Q1TCAL9539

工具与软件:

您好!

在我们的项目中、我们在同一 I2C 总线上使用了多个 TMAG5173-Q1和单个 TCAL9539-Q1 IC。 如果我们使用通用广播写入在所有传感器上同时开始测量、这是否会导致也连接到此总线的 TCAL9539出现任何操作问题?

我从传感器论坛重定向到接口论坛、以检查 TCAL9539-Q1是否会受到 I2C 通用写入的影响。 我将上一个问题添加为相关查询。

此外、我还附上了  TCAL9539-Q1数据表的相关章节。

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通用广播写入的第二个字节定义了实际命令;06h 是软件复位。 TCAL9539-Q1将忽略带有任何其他第二个字节的常规调用。 转换触发使用不同的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    只要转换位为"1"、我就不会看到 TMAG 和 TCAL 器件的通用调用存在问题。  

    是否存在转换触发为"0"的情况?  

    此致、

    Tyler