This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539:TCAL9539器件标识确认:PTCAL9538RTWR &TCAL9539RTWR

Guru**** 2559080 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485161/tcal9539-tcal9539-device-marking-confirm-ptcal9538rtwr-tcal9539rtwr

器件型号:TCAL9539

工具与软件:

下面是数据表:

第1 张图片中的器件标识是 TCAL9539、第2张图片是 PTCAL9538RTWR 、

9538信息错误。 或者说其他某个含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    预发布器件具有"P"前缀。 当"实际"器件可用时、该前缀将被删除。

     TCAL9538RTWR 现已可订购、因此好像数据表尚未更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年

    需要将 PTCAL9538RTWR 更新为 TCAL9538RTWR。 这是一个错误,在我们的最后要更新的队列。  

    此致、
    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、MPN 为  TCAL9538RTWR 或 TCAL9539RTWR?数据表中的、可订购器件为 TCAL9539RTWR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "8"是一个拼写错误; TCAL9539RTWR 正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐勇、您好!

    我同意克莱门斯在这里的回答。 "8"是一个拼写错误。  

    此致、

    Tyler