This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:有关 ISO 7637-2中针对数字输入引脚 INx 上的脉冲瞬态电压测试产品认证的信息

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484987/tic12400-q1-information-about-product-certification-in-the-iso-7637-2-for-pulse-transient-voltage-on-digital-input-pins-inx

器件型号:TIC12400-Q1

工具与软件:

您好!

我必须设计一个12V 电池系统、该系统具有负载突降、冷起动、过压和输入纹波等所有问题。

我需要一些关于模块 TIC12400-Q1与 ISO 7637-2认证相关的信息、涉及 INx 引脚上以下类型的脉冲:

  • 脉冲1
  • 脉冲2a
  • 脉冲2b
  • 脉冲3a
  • 脉冲3b

在数据表中、规定该组件已根据 ISO 16750-2认证、因为已根据此认证进行过压、负载突降和碰撞测试。

不过、我需要了解的是、该元件已根据 ISO 7637-2针对上面我提到的输入引脚 INx 上的脉冲进行了认证和测试; 我需要特别了解我们是否需要针对 TVS 抑制器等引脚 INx 上的快速瞬态电压提供任何保护。

我们需要将哪种元件放置在每个 INx 引脚的输入中、以防止 ISO 7637-2的脉冲? 一个电容器和一个抗浪涌电阻器(100欧姆)是否足够、或者我们也需要一个 TVS?

非常感谢您的答复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriele、

    您将需要进行自己的验证测试、外部组件将考虑到您可以达到的性能水平。

    我对在该器件上执行的 ISO 7637-2测试进行了总结。  该器件借助串联180欧姆电阻器和15nF 电容器以严重性等级 I、II 和 III 通过了所有这些脉冲类型。  使用220欧姆串联电阻以及始终使用220欧姆电阻和 TVS 二极管时、IV 级在50%的时间内未通过测试。  我不知道您需要在应用中达到哪种类型的脉冲严重程度、但我希望这有助于为您提供一些指导。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的答复!

    对于我提到的所有脉冲类型、我们需要严重性级别 IV、特别是以下是我们需要作为输入的峰值电压电平:

    • 脉冲1 ->测试级别 IV (-150Vpk)
    • 脉冲2a ->测试电平 IV (+112Vpk)
    • 脉冲2b ->测试电平 IV (+10Vpk)
    • 脉冲3a ->测试等级 IV (-220Vpk)
    • 脉冲3b ->测试电平 IV (+150Vpk)

    从您的回复中、我可以理解、为了始终通过脉冲测试、我需要在 INx 引脚的输入端放置一个220欧姆电阻器、一个15nF 电容器和一个 TVS 抑制器、这是正确的吗?

    您能告诉我您在每个引脚上放置了哪个 TVS 吗?

    非常感谢。

    此致

    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriele:

    我本人并未参与此测试、仅做了总结、但此测试中使用的二极管看起来是 US1D-E3/61T。 我不知道选择该特定二极管是否有具体原因、但我假设也可以使用其他二极管。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    二极管  US1D-E3/61T 是一种整流器、应与输入路径串联使用。

    如果我必须放置一个 TVS、我应该将其与电容器并联、我认为我需要一个 SMBJxx 二极管。

    如果可能的话、请与我分享一下电气方案吗? 我的个人电子邮件是 gabriele.favi@merlo.com

    非常感谢

    Gabriele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriele、

    我会通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Jonathan