This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:脚本生成工具

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480580/ds90ub983-q1-script-generation-tool

器件型号:DS90UB983-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

我们将 DS90UB983集成到参考中 设计、但在浏览 TI 网站之后、我们需要 Scriptgen 软件工具。

在哪里可以下载或获取下面提到的软件工具(单击 URL 链接)?

DS90UB983-Q1:可以获取用于开发的文档吗? -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

参考设计

对于 FPD-Link IV 98x 器件、我们有一个脚本 生成工具、可用于设置用户配置、它将自动生成初始化脚本。 请联系您当地的 TI FAE 或代表以访问 ScriptGen 工具和 ALP GUI 配置文件、他们可以将文件共享给您。  

BR

Devang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devang:  

    您是否已有权访问托管这些文档的 CDDS 门户? 完成适当的保密协议且允许客户信息/帐户后、即可访问此门户。 根据状态、我可以参考并帮助获取该设置。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢... 我无权访问 CDDS 门户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devang:  

    与我的营销同行核实如何最好地进行这里,他们提到你有一个发布访问权限;你能看到那里的文件吗?  

    我向您发送了朋友请求、如果需要、我可以通过私人消息将此文件拖放到您、直到您在 CDDS 和/或 One Release 上启动并运行。 很抱歉给您带来不便。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Logan...我已接受您的请求...如果您可以共享 URL、我可以尝试。 One Release 是一个单独的工具吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devang:  

    是的、CDDS 是一个独立于 OneRelease 的门户。 One Release 是在指定"请求更多信息"后显示在 TI.com 上的文件。 看起来  CDDS 上托管的大多数文件也都在 OneRelase 上、但您要查找的文件除外。  

    为了帮助您快速完成此任务、如果您还想进行测试、我会将文件连同 CDDS 链接一起放到私人邮件中。 营销团队也会帮助您在那里进行设置。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logan -

    我完全失去了该做什么... 很抱歉、仍然需要 TI 帮助。  

    我的要求非常简单。 我需要使用哪些软件工具/对 DS90UB983进行编程?

    请共享下载链接(如果可用)? 是否有示例?

    谢谢你。

    BR

    Devang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devang:

    您需要使用"ScriptGen"工具、该工具通过 ALP 的"Scripting"选项卡来执行。 首先、您将手动修改 UserConfig 脚本、然后通过运行 ALP 的"Scripting"选项卡中的98x Script Gen v5p6.py 来生成脚本。

    我再次拒绝这一私人消息,请告诉我,如果它没有收到。 如果还有其他问题、敬请告知。

    此致、  

    Logan