This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:LVDS 至 SubLVDS 转换

Guru**** 2838470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483530/ds90lv011a-lvds-to-sublvds-conversion

器件型号:DS90LV011A

工具与软件:

团队成员、您好!

我们正在研究摄像头项目、其中图像传感器输出具有4通道 LVDS 输出、而 SoC 具有 MIPI CSI2接口。  

图像传感器: Python1300

SoC:Rockchip RK3576

在寻找 LVDS 到 CSI2桥接器的解决方案时、我们找不到该解决方案、但找到了可以将 Sub-LVDS 转换为 CSI2的桥接器。 因此、根据 TI 应用手册" SNLA353–2020年8月"、 可以使用电阻器网络将 LVDS 转换为 Sub-LVDS。

我们要验证我们创建的原理图中的电阻器网络是否正确、我们将能够  准确地将 LVDS 转换为 Sub-LVDS。

谢谢  
Hiren Kumbhare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Intel 的 754 描述了如何直接将 LVDS 与 D-PHY 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的快速响应。

    我们已经选择 Lattice FPGA 用于将 Rockchip SoC RK3576的 SubLVDS 转换为 MIPI CSI2接口。 附加了图像、以便更加清晰地了解整体用例。

    我们需要确保使用的电阻器网络值将 LVDS 准确转换为 SubLVDS。 因此、我们希望 TI 团队验证电阻器网络值和原理图、以便我们能够继续推进。

    谢谢!

    Hiren Kumbhare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiren:

    您显示的 Resistor 网络存在一些问题。

    1.应用手册中所示的1M 欧姆电阻用于对接收器的高阻抗输入进行建模。 但不会包含在设计中。

    2. 图4.2中的100欧姆电阻用于模拟接收器的内部端接。 它不应包含在您的电阻器网络中。 根据您的接收器是否具有内部端接、确定您需要的 R1、R2、R3值。

    不带内部端接的接收器(第3节):R1 = 110Ω、R2 = 35Ω、R3 = 50Ω

    带有内部端接的接收器(第4节):R1 = 222Ω、R2 = 32Ω、R3 = 95Ω

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    感谢快速响应。

    我们的 Lattice FPGA 具有100欧姆的内部终端。  

    我们还有几个问题。

    与 R1值相同 222 Ω 我们无法在中找到具有相同值的电阻器 0402封装 所以我们找到了相应的电阻器 221 Ω。  该值是否会在电阻器网络中起作用。? 是否可以使用0402封装?

    由于 R3 = 95欧姆、 我们无法在中找到具有相同值的电阻器  0402封装  所以我们找到了相应的电阻器  95.3.  欧姆。   该值是否会在电阻器网络中起作用。? 是否可以使用0402封装?

    谢谢!

    Hiren Kumbhare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiren:

    0402没有问题。  是的、这些电阻器的值可以正常工作。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    感谢快速响应。

    我们又收到一个问题。


    在此项目中、有2个精子 PCB。 在第1块 PCB 上、只有装有镜头的图像传感器、在第2块 PCB 上的所有其他部分、包括 FPGA、SOC PMIC。 到电路板之间使用的连接:

    传感器板:接头 PN : MLE-114-01-PN G-DV-A
    主板:接头 PN :  FTMH-114-03-FGMH F-DH-K

    那么、问题是、什么是更好的选择  
    选项1:在连接器附近的传感器板上使用电阻器网络
    选项2 :使用 Lattice FPGA 附近主板上的电阻网络。

    请告诉我们您的建议。

    谢谢!

    Hiren Kumbhare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiren:

    电阻器网络应放置在最靠近 LVDS 驱动器的位置。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    感谢快速响应


    这解决了我的问题。

    谢谢

    Hiren Kumbhare