This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575:PCF8575的下拉电阻值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A, PCF8575, SN74AHC14, SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485912/pcf8575-pull-down-resistor-values-for-pcf8575

器件型号:PCF8575
主题中讨论的其他器件: SN74AHC14SN74LVC14A、SN74LV14A

工具与软件:

您好!

PCF8575数据表表明 I/O 在加电时为高电平。 为了防止对连接到这些引脚的先前电路进行任何反向驱动、我计划添加下拉电阻器。 这些电阻的合适值是多少?

谢谢!

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IOH 最多是300 µA。 如果您希望电压最多为0.1V、电阻器必须小于333 Ω。

    我建议在没有内部上拉的情况下使用不同的扩展器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用中扩展器的输入来自逆变器 SN74AHC14、该器件可灌入高达8mA 的电流。 如果 PCF8575的 IOH 限制为300uA、我认为应该可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当逆变器断电时、不会灌入任何电流、并且可以进行反向驱动。

    只需使用支持 Ioff 的逆变器、例如 SN74LV14A/SN74LVC14A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划使用电源监控器来延迟 PCF8575的电源。 这是为了满足我在数据表中看到的时序要求、即关断时间应大于100ms、上升时间小于10ms。 采用此设置时、首先对逆变器供电、然后对 PCF8575供电。 因此、我不需要更改逆变器、对吧?

    关于监控电路的必要性、实现这一点的关键程度如何? 如果未实施、您是否遇到过任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOFF 对于初始上电并不重要。

    AHC/LV/LVC 输入可耐受过压;您只需与 PCF 一起为逆变器加电。