This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:与 PD 控制器进行角色交换

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486437/tusb320-role-swapping-with-pd-controller

器件型号:TUSB320

工具与软件:

我正在尝试设计一个通过 USB-C 端口将 iPad 连接到 ADC/DAC 的系统。  iPad 可以作为灌电流的电源、根据是否连接了电源来为5V 总线供电。  无论其电源角色如何、iPad 都应始终保持与 DAC 的数据连接。

我目前的设计如下  

我的印象是 TUSB 会驱动 iPad 的电源角色、但是、它似乎(如果我正确理解)只检测角色。   当电源角色发生变化时、为了让 iPad 和 DAC 保持正常工作、我需要在这里做些什么(如果有)?  我正在电源管理论坛上就电源路径方面的事宜展开工作、非常感谢您提供任何相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、您好!

    当设置为 DFP 时、TUSB320将广播其可以支持的最大电流量(USB2/USB3默认为500/ 900mA、需要使用 I2C 来增加到3A)、或者在设置为 UFP 时检测它可以消耗的最大电流量。

    它执行的角色仅取决于它配置为 DFP 还是 UFP。 它不能同时执行。 此外,我不认为角色可以改变,除非它未连接,然后重新连接。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢信息 Ryan。  好的、这个 IC 可以用作 DFP 或 UFP (就像我希望的那样)、但 即使连接到微控制器也无法动态更改角色?  有没有采用相同尺寸和引脚排列的不同 TUSB 可以处理这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、您好!

    好的、这样此 IC 既可以用作 DFP 也可以用作 UFP (就像我所希望的那样)、但即使连接到微控制器、它也无法动态更改角色?  是否有采用相同封装和引脚排列的不同 TUSB 可以解决这个问题?

    正确、我们的 CC 控制器可以充当任一角色、具体取决于它们是配置为这种角色还是设置为 DRP。

    遗憾的是、我们没有任何能够动态变化角色的 CC 控制器。 这些将需要断开连接并重新连接以更改角色。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan