This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:从视频输入到输出的延迟

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485349/ds90ub928q-q1-delay-from-video-input-to-output

器件型号:DS90UB928Q-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

您能否帮助提供 DS90UB928从视频输入到输出的延迟规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    本 E2E 介绍了视频延迟计算与时序和典型的 DES 延迟:

    (+)[常见问题解答] DS90UB983-Q1:从 SER 输入到 DES 输出的视频输出延迟-接口-内部论坛-接口-内部- TI E2E 支持论坛

    如果您的问题得到了解答、或者您需要进一步的澄清、敬请告知。

    最棒的!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法看到链接。 弹出"page not fond"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Qiang:

    因为您看不到内部论坛、所以我在此简单介绍一下:

    在典型条件下、SER 应在开始传输之前缓冲1-2条视频线路、DES 可缓冲多达512个像素。

    典型延迟= 1 *线时间+ 512像素时间

    下面是一个计算示例:

    有源视频时序= 3840 x 2160 @ 60fps

    总尺寸= 4000 x 2222

    PCLK = 533.25 MHz

    像素时间= 1/ 533.25 MHz = 1.87ns/pixel

    线时间= 1.87ns * 4000px = 7.48 µs (总水平表示一个行缓冲器)

    典型延迟= 1 * 7.48 µs  +(512 * 1.87ns)= 8.437 µs  

    请告诉我这是否解释了您的需求、或者是否需要进一步的澄清。

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!

    如果您只需要此主题、请随时将其标记为已解决! :)