This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:1.1V 铁氧体磁珠

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486043/tusb4020bi-1-1v-ferrite-bead

器件型号:TUSB4020BI

工具与软件:

你好。

我尝试使用 TPS74611向 TUSB4020BI 的1.1V 电源轨提供1.1V 电压。

TUSB4020BI 的数据表说明建议使用铁氧体磁珠来消除噪声、但我想问是否会出现问题。

供您参考、1.1V 仅用于为 TUSB4020BI 供电、我尝试将 BLM18SG221TZ1D 用于铁氧体磁珠。

请告诉我您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Youngjin;

      我曾 建议  在1.1V 电源上添加铁氧体、因为您不知道系统的噪声有多大。  BLM18SG221TZ1D 应起作用。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Brian。

    我认为使用电容器可以充分消除噪声。

    是否需要铁氧体磁珠? 会否有其他问题、例如制造新的噪音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您认为系统上的噪音是可以控制的,那么铁氧体是不必要的,

    好的

    Brian