This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:TUSB2046I

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486919/tusb2046i-tusb2046i

器件型号:TUSB2046I

工具与软件:

大家好、团队成员:

TUSB2046IBVFR 器件用于我们的设计应用、我们将端口1和端口2连接为下游、端口3和端口4未使用这些引脚可以悬空、例如 DP3/DM3和 DP3/DM3 

OVPCUR 引脚也可以保持悬空或需要接地、请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于、如果在 Gang 模式下、您需要将其拉高。

    此致

    Brian