This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:USB 3.0闪存

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210, TUSB1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486752/tusb1210-usb-3-0-flash-memory

器件型号:TUSB1210
主题中讨论的其他器件: TUSB1310

工具与软件:

大家好!


我使用的是 TUSB1210。 如果我插入 USB 3.0闪存、TUSB1210会将闪存识别为 USB 2.0?
或者闪存规范是否需要识别 USB 2.0和 USB 3.0?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石岩田先生:

       TUSB1210是 USB2 PHY、因此您只能获得 USB2.0连接。

       对于 USB3、您需要使用 TUSB1310。

    好的

    Brian