This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:设置配置

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486283/dp83867is-strap-configuration

工具与软件:

大家好、团队成员:

我对 strap 配置有一些疑问。


GPIO_CTRL 可用于 MODE3 (Rhi = 6.04kΩ、Rlo = 2.49kΩ)。
GPIO_CTRL 自举功能为自动禁用。
在 MODE3中、自动调制禁用= 0。 这是否指示 Autoneg 禁用? 或者它是否指示 Autoneg 启用?
客户计划在禁用 Autoneg 的情况下以100Mbps 的固定速度使用它。


LED_0用于 MODE1 (Rhi = 2.49Ω、Rlo = 11kΩ)。
LED_0 strap 配置功能为 SGMII Enable。
在 MODE1中、SGMII Enable=0。 这是否指示 SGMII Enable? 或者它是否指示"SGMII Disable"?
客户将会将其与 SGMII 配合使用。


数据表说明如下。
注释
RX_D1不是 strap 配置输入、但该引脚必须使用为 RX_D0选择的相同 strap 配置电阻器进行填充。 RX_D0和 RX_D1形成 SGMII 差分对。 RX_D1上的虚拟配置(strap)为
才能为此 SGMII 差分对提供平衡负载。
客户在 Rhi = 2.49Ω、Rlo =开路的模式4下使用 SGMII_COP/RX_D0、在 Rhi =开路、Rlo =开路的模式1下使用 SGMII_CON/RX_D1。
有问题吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsusi-san:  

    问题1:   

    Unknown 说:
    在 MODE3中、Autoneg Disable=0。 这是否指示 Autoneg 禁用? 或者它是否指示 Autoneg 启用?

    这意味着 Autoneg 不会被禁用。 因此、启用自动增益。 您可以将其视为 Autoneg /Enable。
    问题2:  

    (在 MODE1中、SGMII Enable=0)。 这是否指示 SGMII Enable? 或者它是否指示 SGMII 禁用?[/QUOT]

    这意味着已禁用 SGMII。 要启用 SGMII、SGMII Enable=1。

    问题3:

    [报价 userid="50131313" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486283/dp83867is-strap-configuration ]]客户正在模式4下使用 SGMII_COP/RX_D0 2.49Ω、其中 Rhi=Rlo=open;Rlo=open;SGMII_CON/RX_D1的模式是 Rhi=open、Rlo=open。

    是的、这会带来问题、因为差分信号具有不同的阻抗。 放置确保 RX_D1上执行相同的 Strap 配置、以匹配信号上的阻抗。  

    此致!
    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J-San:

    感谢您的答复。

    这些连接器使用 SGMII 4线制、没有使用 SGMII_COP/RX_D0和 SGMII_CON/RX_D1。

    在本例中、我是否可以认为搭接电阻器不需要相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsusi-san

    我们建议您选择设置搭接电阻器以匹配 RX_D0、但您可以在布局中忽略搭接电阻器、因为不使用引脚。  

    此致!
    J