This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30EA101:DS30EA101SQX/NOPB

Guru**** 2603895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484119/ds30ea101-ds30ea101sqx-nopb

器件型号:DS30EA101

工具与软件:

你好、我有一个问题、你可以帮我吗? 请看下图、经过 X 射线测试、显示的现象存在差异。 是否可能是由于不同的原产地?
测试样片生产日期代码:2429 COO Malaysia
黄金样本:不确定,收到在一年的2017 我会感谢它,如果你可以帮助我这个拼图 asap
.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以帮助验证较新版本中显示的是哪个样片吗? 您是否对商品有更具体的日期?

    根据我们产品工程团队的反馈、交叉线不理想。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大卫,感谢你的帮助。 请查看 以下 标签 图片 : DC 是 2429+ , ACO(   原组装国) 是 MYS。 请 确认  更新的版本  正确。 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些更多详细信息。 请允许我查看它们并明天回复您。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些装置首选交叉线键合曲线。 虽然这不应显示出任何问题、但不清楚何时获得图中所示的"黄金"样本。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所示的"黄金"样本是在 2017/1/18。( 如果两种引线框样式都 有效)中获得的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两种样式均有效。

    此致!
    David