This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:推荐使用 RJ45

Guru**** 2927000 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485335/dp83867is-recommend-rj45

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件:DP83867IR

工具与软件:

大家好!


我有关于 DP83867的问题。

我使用 WE-RJ45LAN 作为 RJ45连接器。

WE-RJ45 LAN 变压器具有内置的中心抽头端接、但不建议这样做吗?

www.we-online.com/.../7499111446.pdf

此外、不建议使用 WE-RJ45 LAN 变压器和 DP83867IR 组合、这两者具有独立的内置去耦电容器?

www.we-online.com/.../74991114411.pdf

您推荐哪种 RJ45?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    我们推荐与第二个类似的 RJ45连接器、该连接器为通道的每个中心抽头提供单独的去耦电容器。  
    下面是数据表中描述的推荐 RJ45连接器的屏幕截图、供您参考。  


    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!
    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J-San:

    感谢您的答复。

    请告诉我您推荐的 RJ45产品的名称。

    我检查了 EVM、但无法理解 RJ45规格。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishitwata-San:  
    我们通常根据数据表推荐使用 Pulse Electronics HX5008FNL。 该连接器没有用于中心抽头的内置电容器、因此必须将其放置在外部。  

    [报价用户 id="388934" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485335/dp83867is-recommend-rj45 "]

    此外、不建议使用 WE-RJ45 LAN 变压器和 DP83867IR 组合、这两者具有独立的内置去耦电容器?

    www.we-online.com/.../74991114411.pdf

    [报价]

    该连接器也可以按照我们的建议安装。

    此致!
    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J-San:


    感谢您的回答。

    顺便说一下、RJ45 (7499111446)是否与变压器下方不建议用于 DP83867IS?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata San、

    否、不建议使用变压器(7499111446)、因为所有通道的中心抽头均短接。 我们建议每个通道的中心抽头相互独立、以获得出色 EMI 性能。  

    此致!  
    J