This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044A-Q1

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485937/tcan1044a-q1-tcan1044a-q1

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

你(们)好
对于上述器件型号、我们需要使用 SPICE 或 ibis 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinutha:

    谢谢、TCAN1042-Q1:TCAN1042-Q1也适用于这里。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    我已 在浏览器中检查了上述器件型号的 SPICE 和 IBIS、但它不可用  

    请尽早分享 SPICE 或宜必思




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinutha:

    请注意、我指的是发布的 E2E 主题、而不是器件。 即 使用 TCAN1044-Q1 IBIS 模型、感谢这样做。

    此致、

    Michael。