This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781A-Q1:使用 RS 至485收发器支持实现 ASIL B

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486052/sn65hvd1781a-q1-support-for-achieving-asil-b-with-rs-485-transceiver

器件型号:SN65HVD1781A-Q1

工具与软件:

您好!  

我们有一个 ASIL B ECU 设计项目、需要一个 RS -485收发器。 如果没有错、我们认为您没有 Andy ASIL B 收发器可用、我们发现最合适的就是这款收发器、它就是安全性。 我们希望获得支持、以便按照符合 ASIL B 的方式将此收发器集成到我们的设计中、并支持必须遵循的方法。

此致、

Laura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laura、

    您是正确的、因为我们没有 ASIL 等级的 RS -485收发器。 SN65HVD1781A-Q1在 TI.com 上的产品文件夹中提供了功能安全支持文档。 这可用于帮助开发使用我们器件的 ASIL 级系统、但不能保证。  

    请告诉我们您需要什么样的支持、我们可以为您提供帮助。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 根据 ISO 26262、非最初在 ISO 26262背景下开发或设计并被视为与安全相关的 COTS 硬件组件或器件需要进行评估(根据 ISO 26262-8.13)。 我们知道这将适用于此收发器、因为它不是 ASIL B 的设计(即使它具有安全功能)、并且在我们的设计中与安全相关。

    如果这种解释正确、并且我们必须对此硬件器件执行所述评估、您能否在此评估过程中为我们提供支持(根据 ISO 26262-8.13)? 通过您可能提供的示例、或在我们制定分析和测试计划时通过反馈来实现。