This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:链路接通问题

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482298/dp83867is-link-up-problem

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83867IS

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在使用 DP83867IRPAP 的客户应用中遇到链路接通问题。

链路伙伴是 DP83867CRRGZR。

我有原理图、原图和寄存器信息。

您能查看这些内容并给我一些建议吗?

这些是客户信息、因此无法在此主题中发布。

我更愿意通过私人消息发送。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    这与我之前发布的以下主题不同。

    DP83867IS:关于千兆位主器件扰频模式
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1467528/dp83867is-about-gigabit-master-scramble-mode

    DP83867IS:通信问题
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447700/dp83867is-communication-problems

    此主题标题中的部件号 DP83867IS 不正确。 抱歉。

    如说明中所述、本地器件为 DP83867IRPAP、链路伙伴为 DP83867CRRGZR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    您是否有 FAE 联系人? 如果是、请让他们创建一个内部主题来共享此问题的信息。

    否则,请发送电子邮件给我详细信息 e-mayhew@ti.com 。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-San:

    感谢您的答复。

    我没有 FAE 联系、

    我稍后会给您发送电子邮件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、请根据需要联系。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-San:

    第二天我给你发了一封电子邮件。

    在这种情况下、进展如何?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    很抱歉在此延迟、我将分享 EOD 3/13的反馈。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-San:

    感谢您的答复。

    我期待着你的应许。

    如果包含客户设计信息、请通过电子邮件进行回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    您能否分享通过链路和失败链路用例的 PHY 寄存器转储?

    所有客户应用单元是否相同?

    以下是链路故障的可能原因:

    • MDI 信号质量(有关原理图问题、请参阅电子邮件)
    • 自协商配置问题(由软件中不正确的 strap 或寄存器初始化引起)
    • 链路伙伴不支持1G 自协商(可以读取867寄存器0x5来确认来自链路伙伴的广播)

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-San:

    感谢您的答复。

    我已向您发送有关 MDI 信号和寄存器信息的电子邮件。

    您说;  

    所有客户应用单元是否相同?

    这个问题是什么意思? 很抱歉我缺乏理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、高桥山、

    [报价 userid="50131313" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482298/dp83867is-link-up-problem/5708842 #5708842"]

    我已向您发送有关 MDI 信号和寄存器信息的电子邮件。

    [报价]

    我会通过电子邮件查看和分享反馈。

    [报价 userid="50131313" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482298/dp83867is-link-up-problem/5708842 #5708842"]

    所有客户应用单元是否相同?

    [报价]

    很抱歉这里出现了混淆。

    我假设测试用例是客户应用单元(DP83867)连接到链路伙伴(PHY/MPU?)

    我想知道是否所有客户单元都使用相同的 PHY/MPU 配置进行初始化、以及链路伙伴是否相同(每个测试用例的 PHY、MPU 和软件配置没有差异)。

    谢谢!
    Evan