This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:应用建议

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111EVK, SN75LVPE3101, SN75LVCP600, DS64BR111, SN75LVCP600S, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482681/sn75lvcp600s-application-suggestion

器件型号:SN75LVCP600S
主题中讨论的其他器件:SN75LVCP600DS64BR111、DS64BR111EVK 、SN75LVPE3101、 DS160PR410

工具与软件:

TI 人好

我是否可以将 SN75LVCP600用作 SATA3.0转接驱动器?

客户需要同时使用2个 SATA 信号链。

是否可以如图所示将芯片插入链路上?

是否有任何其他设计指南、建议和注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、SN75LVCP600S 可用于支持 SATA3.0、如此图中所示。 我建议同时考虑 DS64BR111。 这是一款双向 SATA3.0转接驱动器。

    设计指南请参阅 SN75LVCP600S-EVM 和 DS64BR111EVK 用户指南中提供的原理图。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的答复。

    我的客户目前已使用 DS160PR410RNQR 设计 SATA3.0转接驱动器。

    客户想知道是否应该在电容器后添加 FB 和49.9欧姆电阻? 运行该应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    只有当 SN75LVPE3101与 SATA3.0一起使用时、才需要这个 FB + 50 Ω 电阻器网络。 该网络的原因在数据表的"详细设计过程"部分中进行了说明。 SN75LVCP600S 不需要包含该网络。

    客户是否出于某种原因从 DS160PR410切换到 SN75LVCP600S? 他们是否也在考虑 SN75LVPE3101?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我的客户使用的是  DS160PR410 、而不是 SN75LVCP600S。

    您的建议是否也正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    对于 DS160PR410、FB 网络是不必要的、因为可在该器件上禁用 RX 检测机制。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想问一下 SN75LVCP600S 的生命周期、因为它看起来很旧、您在当前应用中建议使用哪一个、因为客户的项目计划在2027年大规模生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我咨询了我们的产品营销团队、近期没有停产 SN75LVCP600S 的计划。 此外、我们已看到600秒成功用于许多客户 SATA 应用。

    话虽如此、DS160PR410和 SN75LVPE3101是近期发布的器件、如果该项目具有较长的生命周期、可能是更好的选择。

    此项目将投入生产多少年? 此应用需要支持多少个 SATA 通道? 您能否分享客户的姓名?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户为 SONOSCAPE、SATA 为1通道。

    计划大规模生产8年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您提供的信息。

    SN75LVCP600S 可用于该工程。 如果仍担心600s 的生命周期问题、建议改用 SN75LVPE3101。

    此致!

    卢卡斯