This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:EQ 和 CFG 选择

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486388/tusb1002a-eq-and-cfg-selection

器件型号:TUSB1002A

工具与软件:

你(们)好。  

我认为客户可以为 CH1选择 EQ8、为 CH2选择 EQ4、对吗?  

应该选择哪个 CFG? 我不知道该如何选择它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:

    这些设置在我看来很好、我对它们没有问题。

    Unknown 说:
    他们应该选择哪个 CFG? 我不知道该如何选择它。  [报价]

    通常、您可以将这些设置保留为直流增益0和1200mV 的 mVpp、即 F/F 有几个示例可以更改直流增益:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan