This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:军用级温度范围

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486502/tca9511a-military-temperature-range

器件型号:TCA9511A

工具与软件:

您好!

 TCA9511ADGKR 等任何器件可以在-55°C 至125°C 的温度范围内运行吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅克、您好!

    我们目前没有军用规格 I2C 热插拔缓冲器。  

    此致、

    Tyler