This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:Rx GPS 频带噪声

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484156/tusb1142-rx-gps-band-noise

器件型号:TUSB1142

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前、我们在 GPS 频带上遇到了此问题。 (1.56G~1.58GHz)下面是我们的工作方法。

。  

之后

但我不确定如果我们将 HF 电容器放置在 USB3线路上、它是否会影响 SI。 你有什么其他建议吗?


此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我们过去不需要为器件执行此测试、因此我不熟悉完整设置或结果。 从我所看到的噪声注入测试中看、是这样吗?

    对于电容器 RX2+和 RX2-、这会对电容器 C7022、C7023、C7028和 C7029旁边的信号完整性产生负面影响。 测试这些电容器影响的最佳方法是运行 RX JTOL 合规性。 其他功能测试也会很有帮助(USB SS 检测和文件传输)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将由于不活动而关闭该主题帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:  

    此测试将重新测试、而不是噪声注入。 对于副作用、我只知道 SI 应该受到影响。


    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    是的、添加 C7021和 C7014将影响信号完整性、因为这会减慢信号边沿的速度。 确认这是否是有效解决方案的唯一方法是运行 RX JTOL 测试、以确保系统仍然符合 USB 标准。