This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:DP83867 - SGMII 模式:数据包丢失问题

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487596/dp83867cs-dp83867---sgmii-mode-packet-loss-issue

器件型号:DP83867CS

工具与软件:

您好!

我的一个客户是在 SGMII 模式下为 LTE 程序使用以太网 PHY DP83867CSRGZT。 请查看此处所示的方框图。

它们目前在现场节点中面临问题、如果我们将30m CAT6电缆连接到 RJ45连接器、这些节点会出现数据包丢失。

但是、如果同一根电缆连接到电气 SFP、直接连接到如上所示的同一个开关(1G 数据速率)、则不会出现问题。

 

在问题发生期间、TI PHY 中的 RECR 寄存器(0X0015)将持续递增以实现1G 数据速率。

 

我附上了原理图供您查看。  需要您的经验才能解决这个问题。


e2e.ti.com/.../8461.DP83867.pdf

此致

Dilip

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dilip:

    客户能否根据我们的 DP83867原理图检查清单评估其设计? 这将帮助我们根除任何原理图硬件贡献。 如果本文档中没有明显需要调整的内容、BU 可以进一步提供帮助。

    此致、

    Gerome.