This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1505:输出级

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487662/thvd1505-output-stage

器件型号:THVD1505

工具与软件:

数据表中有内部电路图的时代已经一去不复返了。

输出级是什么样子的? CMOS 还是双极? 串联的二极管吗? 肖特基的普通?

我不知道它是否会驱动在远端需要5V CMOS 逻辑电平的单端数据线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有现代器件均为 CMOS。 图1显示存在某种二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    克莱门斯是正确的。 我们的 RS485驱动器通常是 CMOS 输出。 PFET 上有一个串联二极管、可防止在发生 GND 偏移时出现反向偏置。 如果对 CMOS 逻辑使用其中一个差分输出、您可能会看到输出接近4.2V 左右、由于该二极管、由于 CMOS 输入上会发生击穿、可能会导致额外的泄漏电流。 您可能需要添加一个外部上拉电阻器来实际帮助它将电压提升到5V。

    -鲍比