This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486473/tusb522p

器件型号:TUSB522P

工具与软件:

您好!

我有一个关于级联 USB 转接驱动器的相关问题。 请参考下图。 已在其中一个背板插槽中的 SBC 卡中实现了 USB 转接驱动器。 USB3.0信号必须 通过接口连接器在背板和前 IO 板上传输几英寸、然后 通过 Amphenol USB Type-A 连接器传输到外界。 我要在 IO 板上 Amphenol 连接器前面添加另一个转接驱动器、即 TUSB522P。 仅使用两个转接驱动器是否会导致抖动问题? 我想使用转接驱动器而不是重定时器、因为它使用起来不太复杂。

TI 是否提供任何 USB 重定时器?   

感谢你的帮助。

射线

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/Redriver-Q.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    很遗憾、我们没有任何 USB 重定时器。 可以在信号路径中使用多个转接驱动器、但您需要确保它们适当地间隔、以免违反器件的线性区域。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    现有 USB 转接驱动器所在的 SBC 卡是 COTS 卡、我们无法控制任何均衡和加重抽头。 对于如何在我正计划放在前 IO 板上的新转接驱动器上设置这些抽头、您有什么建议吗? 您能否向我介绍一个文档、其中说明了转接驱动器的线性区域、以便为我提供有关如何确保不违反线性区域的一些线索?

    感谢您的支持。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    以下是该器件可能的 EQ 和信号调节配置:

    建议将转接驱动器彼此至少相距3dB、以避免过度均衡。 使用 PCB 材料、我们应该能够估算出损耗为英寸材料(以 dB 为单位)。 使用这种每英寸损耗值时、最好使转接驱动器彼此保持3、6、9dB 的距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    这是一个封闭的底盘、并且很难通过外部上拉/下拉电阻来调整 EQ、OS 和 DE 抽头。 TI 是否提供类似的转接驱动器来通过 I2C 或类似接口对这些抽头进行编程? 我只是认为打开机箱、焊接和拆焊这些电阻器并每次对其进行测试可能会比较麻烦。 通过软件进行此操作将会容易得多。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    最接近的选项是 TUSB1004。 不过、这是一款双通道转接驱动器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Vishesh。 我要关闭票。