This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102EVM:IC OTP 版本

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487478/lmk3h0102evm-ic-otp-version

器件型号:LMK3H0102EVM
主题中讨论的其他器件:LMK3H0102.

工具与软件:

您好!

我可以知道   LMK3H0102AEVM 上的 LMK3H0102A OTP 版本是什么吗?  

我们的客户获得的 LMK3H0102AEVM 似乎是 LMK3H0102A001版本、但寄存器 R4/R9默认设置不同的 LMK3H0102A001。  

是否正常? 谢谢!

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    除非通过 ZS 订单请求特定配置、否则 EVM 配置应为 LMK3H0102 V33 、详见数据表。

    谢谢!

    Kadeem