This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:此元件是否可用于 DRP 器件?

Guru**** 2870130 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487193/hd3ss3202-can-this-component-be-used-for-a-drp-device

器件型号:HD3SS3202
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具与软件:

USB 电缆将 sstx 布线到 ssrx、该器件引脚是双向的、因此应该没问题... 数据表仅显示了 UFP 和 DFP 示例、请确保不遗漏一些内容...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、只需知道它不具有内置 DRP 控制器(请参阅 HD3SS220)、即可适用于 Rx/TX 线路

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有了 TPS25751! 谢谢。