This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:DP83869的数据表

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486724/dp83869evm-the-datasheet-for-dp83869

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: DP83869

工具与软件:

您好!

DP83869EVM 使用器件型号为 DP83869EMRGZT 的、我们在 TI 网站中无法搜索、您能提供  DP83869EMRGZT 的数据表吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    这是要参考的正确数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83869hm.pdf

    谢谢!
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     DP83869 E MRGZR 是错误器件号、正确编号是 DP83869 h MRGZR?  

    另外、您可以帮助告知您的生产线团队修改原理图和 BOM 列表吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    已经注意到这一点。 正确的 P/N 是"DP83869HMRGZT"、我们将在 BOM 和原理图中对此进行阐释。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您的盛情款待。