This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:未使用的缓冲器上的终止问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487230/sn65lvds31-termination-question-on-unused-buffers

器件型号:SN65LVDS31
主题中讨论的其他器件:SN55LVDS31

工具与软件:

与之有关的人员:

 您能提供有关如何正确端接 SN55LVDS31、 SN65LVDT33D (分别为差分发送器/接收器)器件上未使用的缓冲器的建议吗?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    未使用的输出引脚可以保持悬空、就像  SN55LVDS31上的 Y/Z 引脚一样。 输入 A 引脚在 SN55LVDS31上有一个内部下拉电阻器、因此它们已经偏置为低电平。 这意味着您可以将其保持悬空。

    对于 SN65LVDT33D 、A/B 输入信号具有失效防护功能、因此您也可以将这些引脚悬空。 输出 Y 引脚可以保持悬空。

    -鲍比