This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:AVD 的电源电压

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486983/dp83822i-supply-voltage-for-avd

器件型号:DP83822I

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我有关于 DP83822IRHB 的问题。

为 AVD (引脚14)提供的3.3V 或1.8V 电压值的差异是否以任何方式影响性能?
在数据表中有一个功耗差异的说明、但是我找不到关于性能差异的任何说明。

如果你有一些建议,请告诉我。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    使用3.3V 或1.8V AVD 时的 DP83822性能没有差异、只有功耗差异。

    这是为了在系统具有固定电源轨时提供灵活性。

    谢谢!
    Evan