This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601RSCEVM:有关 EVM 原理图和 EEPROM 编程的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485504/ds320pr1601rscevm-questions-about-evm-schematic-and-eeprom-programming

器件型号:DS320PR1601RSCEVM
主题中讨论的其他器件:DS320PR1601-RSC-EVMDS320PR1601USB2ANY

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我使用的是 DS160PR1601ZDGR PCIe 转接驱动器、参考的是 DS320PR1601-RSC-EVM 原理图。 我有一些问题:

请帮助检查 EVM U1D 原理图。 PCIe PET 或 PER 信号。  有些 P 连接到 N 或 N 连接到 P。 是否正确?

原理图包含许多跳线、但引脚接头的空间有限。 默认跳线设置是什么、所有跳线是否都是运行所必需的?

EVM 包含一个串行 EEPROM。 您能否提供 EEPROM 编程文件?编程过程是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    Xiaogang Tian 说:
    1.请帮助查看 EVM U1D 原理图。 PCIe PET 或 PER 信号。  有些 P 连接到 N 或 N 连接到 P。 是否正确?

    我以前没有注意到这一点、但这应该没问题。 转接驱动器引脚不关心它们发送或接收的信号的极性、因此 P <--> N 交换不会在转接驱动器中引起问题、我们经常看到客户执行这些交换以简化其电路板上的布线。 如果在信号路由到端点或根复合体时极性仍然反转、PCIe 协议会规定应自动检测极性反转并由接收器补偿、因此它们应在符合 PCIe 标准的系统上正常工作。

    我需要一点时间、可以仔细检查 EVM 的 PCB 布局、确保其遵循原理图。

    Xiaogang Tian 说:
    2.原理图包含许多跳线、但用于引脚接头的空间有限。 默认跳线设置是什么?是否所有跳线都是运行所必需的?

    EVM 用户指南的快速入门部分介绍了默认跳线设置。 如果有任何跳线未提及、您需要仔细检查、您可以询问我们、但我认为重要的内容都包含在内。 唯一通常修改的跳线是控制器件模式和 I2C 地址的跳线。 在客户电路板上、可以对大多数搭接设置进行硬接线。

    Xiaogang Tian 说:
    3.该 EVM 包含一个串行 EEPROM。 您能否提供用于编程的 EEPROM 文件?编程过程是什么?[/QUOT]

    EVM 在出厂时未附带任何相关设置、我认为它在出厂时已使用所有默认 EQ 设置进行了刷写。 EEPROM 使用.hex 文件按照 Intel 十六进制规范进行编程。

    为了方便进行器件评估或项目开发、可使用 TI SigCon Architect 软件的 DS320PR1601配置文件中的 EEPROM 编程器、这也是控制转接驱动器的最便捷方法。 但是、该软件需要 USB2ANY 或 Aardvark 硬件适配器、以将板 I2C 线路与计算机连接起来。 如果您的工程将使用 BMC 或其他微控制器在 I2C 线路上直接与转接驱动器和 EEPROM 通信、则需要使用固件程序来刷写 EEPROM。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:虽然文件中没有什么真正的机密信息、但我认为我们通常不会在公开 E2E 论坛上共享 EEPROM 信息。 我已向您发送了一个 E2E 朋友请求、要求 您启用私人消息、当您接受此请求后、我可以向您发送 EVM 使用的默认 EEPROM 文件。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我已添加您为朋友。 请协助提供文件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在您的私人消息中发送该文件。 如果您有其他问题、请继续此主题。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我当前正在绘制原理图。 完成后、我可以向您发送私人消息以帮助我检查它吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    没关系。 我会一直等到那时。

    此致!

    Evan Su