This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:需要 DP 接口

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204, TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487074/tdp0604-require-dp-interfaces

器件型号:TDP0604
主题中讨论的其他器件:TDP1204TMUXHS4412

工具与软件:

尊敬的专家

TI 是否有用于 DP 接口的芯片、它们是否有? DP1.2分为两个通道、或者最好是 DP1.2到 HDMI 2.0+一通道 DP 环路芯片、以满足4K/60Hz 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    它没有1:2 DP 信号分离器。

    我们有一个1:2 DisplayPort 多路复用器(TMUXHS4412)和一个 DisplayPort++转 HDMI 转接驱动器(TDP1204)。

    此致!

    Shane