This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:传播延迟或延时

Guru**** 2767125 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485857/lmh0302-propagation-delay-or-latency

器件型号:LMH0302
主题中讨论的其他器件: LMH0324

工具与软件:

您好!

您能说明一下从输入到 SDI 和/SDI 的信号到从 SDO 和/SDO 输出的传播延迟吗?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    我需要查看我们是否有该数据。 您的应用是否有传播延迟要求?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane-San:

    感谢您的支持。

    在客户的应用中、图像处理是使用 FPGA 完成的。 由于我们需要注意图像处理的延迟、因此我们想知道通过 LMH0302处理信号存在多大的延迟。 如果我们不知道确切的数值、我们想要知道该数值、例如毫秒级或纳秒级。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    虽然我们还没有具体数据、但我估计此部件的延迟在3G 下约为纳秒。 这是因为我们的电缆驱动器/均衡器的延迟大约为2-3个单位间隔、其中1 UI 等于工作数据速率下的一位长度。 在3G 下、每个 UI 约为333皮秒

    您可以在 与 LMH0324相关的类似 E2E 中看到这一点。 LMH0324是我们的一款具有类似延迟的电缆均衡器。

    此致!

    Shane