This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:器件断电时 DP DN 引脚的状态

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487179/tusb211a-status-of-dp-dn-pin-when-device-is-powered-off

器件型号:TUSB211A

工具与软件:

当设备没有电源时、两侧的 DP / DN 引脚的状态是什么?

它是否处于高 z?

我在数据表中看到一条注释、即当 RST 为低电平时、DP/DN 具有连续性。 但如果没有电源、该怎么办。 这些线是否仍在继续?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    TUSB211A 实际上不通过器件承载 DP/DN 信号、而是通过将这些线路连接至 DP/DM 引脚、在 USB2数据通过这些线路时进行监控。 因此、当转接驱动器处于 RSTN 或转接驱动器未通电时、DP/DN 引脚不应影响 USB2信号。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan