This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:我们正在寻找支持时钟应用的多路复用器/多路信号分离器的 PCIe LP-HCSL。 您能否建议可用的 TI 器件?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486835/hd3ss3411-we-are-looking-pcie-lp-hcsl-supporting-mux-demux-for-clock-applications-could-you-please-suggest-the-available-ti-part

器件型号:HD3SS3411
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3253

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们希望 PCIe LP-HCSL 支持用于时钟应用的多路复用器/多路信号分离器。 您能否建议可用的 TI 器件?

输入- 4
输出- 1

此致、

Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    通常建议使用转接驱动器、但如果要使用无源模拟多路复用器、SN74CB3Q3253也应该在此处起作用。 我假设这里的时钟是100MHz 且小于3.3V。

    谢谢!
    Rami