This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:原理图审阅

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, DP83867E, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486053/dp83867e-schematic-review

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件: AM69、SK-AM69

工具与软件:

您好!

您能帮助查看以下  DP83867E 原理图吗? 谢谢!

e2e.ti.com/.../TI_5F00_DP83867ERGZR-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的咨询。 我们的政策是让客户/现场工程师首先根据我们的原理图检查清单检查其设计: e2e.ti.com/.../DP83867-Schematic-Tool.xlsx

    使用此电子表格底部的"Pin Wise Checklist"选项卡。 如果您有任何不属于此检查清单范围的问题、我很乐意提供帮助。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    在此项目中、一个用于 RGMII、一个用于 SGMII、还请帮助我们检查 配置(strap)和地址。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../DP83867-Schematic-Tool-_2D00_-RGMII.xlsx

    e2e.ti.com/.../DP83867-Schematic-Tool-_2D00_-SGMII.xlsx

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    RGMII:

    1.根据83867数据表、PHY 侧中心抽头必须隔离、不要连接在一起。 我建议遵循数据表、而不是使用中心抽头连接在一起的磁性元件:

    还请确保磁性元件符合我们的数据表规格

    SGMII:

     我不确定此处红色注释的含义是什么、也不知道在您的原理图中看到 MDIO 上所需的上拉电阻。 请确保 MDIO 在您的设计中被上拉至某个位置:

    2. 建议遵循数据表而不是使用中心抽头连接在一起的磁性元件。

    DP83867数据表要求 SGMII 线路上有一个0.1uF 的电容器。 您的设计使用0.22uF 电容器。 我建议将其更改为0.1uF、以便与数据表要求保持一致:

    我看到您的大部分设计都是使用 AM69 EVM 作为参考。 如果客户已验证此 EVM 可以正常工作并希望复制设计、那也没问题、但我强烈建议遵循 DP83867数据表的规格。

    搭接/地址:

    要查看您使用的 Strap 配置模式、可以使用原理图工具的"Strap"部分。 似乎您已正确配置此选项卡。 根据原理图、这是 RGMII PHY 中的电流设置:

    对于 SGMII 设计、您应更改 LED_0上的上拉/下拉电阻以 启用 SGMII 模式。 这会使用10K PU 和2.49K PD。 目前您有此开放式/开放式、这对于 RGMII 是正确的:

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您的支持。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    对于项目1和3、我们在下面按照 SK-AM69 EVM 进行 说明、我知道我们应该直接遵循 SK-AM69 EVM 或您的评论吗?

    https://www.ti.com/tool/SK-AM69?keyMatch=sk-am69&tisearch=universal_search

    e2e.ti.com/.../PROC154E3_2800_001_29005F00_SCH.pdf

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    关于项目1、我在原理图中看到设计中的其他位置有一个 MDIO 上拉电阻。 这很有用、因为它符合我们的数据表要求:

    您可以忽略我对项目1的评论。

    对于项目3、我建议遵循83867数据表并使用0.1uF 电容器。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    明白了,谢谢你!