This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:DS125DF410

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DPS-DONGLE-EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487327/ds125df410-ds125df410

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件: DPS-DONGLE-EVMUSB2ANY

工具与软件:

  1. 在我们的设计中、我们将使用14个重定时器 DS125DF410、我们计划在每个菊花链机制中使用5个重定时器(5-5-4)、对于此架构、1EEPROM 就足够了、或者需要3个 EEPROM。

  2. 如果我们必须使用 SigCon Architect 为 EEPROM 和眼图监视器生成 HEX 文件、则 应该在硬件级别提供什么配置(用于访问实用程序的接口)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pankaj:

    每个重定时器上的所有4个通道是否都具有相同设置? 在这种情况下、可以将一个 EEPROM 用于全部14个重定时器。

    DS125DF410支持的最大 EEPROM 大小为2048字节。 基本标头和地址标头信息需要51个字节。 每个通道的数据配置块为75字节。 但是、如果启用了公共通道设置、则重定时器的所有4个通道共用一个数据配置块。 此外、如果多个重定时器具有相同的配置、则它们可以引用相同的数据配置块。

    要使用 SigCon Architect GUI、需要一个 USB2ANY 或 DPS-DONGLE-EVM 器件。

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    https://www.ti.com/tool/DPS-DONGLE-EVM

    我想再次确认一下、如果您说5个重定时器将用于菊花链、您是否简单地将 ALL_DONE 链接为每个重定时器的 READ_EN? 或者您的意思是说5个重定时器将沿高速通道以菊花链形式连接在一起?

    此致!

    卢卡斯