This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:MIPI 至 LVDS 转换

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485920/sn65dsi85-mipi-to-lvds-conversion

器件型号:SN65DSI85

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在考虑在 MIPI 到 LVDS 转换应用中使用 SN65DSI85。

[STM32F769]--(MIPI)-->[SN65DSI85]--(LVDS)-->[LCD]

*LCD: XGA 大小, JEIDA 6位或8位输入
   
   

问题1:
LCD 的 LVDS 时钟为52.4MHz。
LVDS 时钟可通过 REFCLK 引脚或 MIPI 时钟生成。
从 REFCLK 创建时钟时、如果频率与 CPU 端的时钟不同、是否可以?
例如、如果假定 CPU 的像素时钟为50MHz、而 SN65DSI85的 REFCLK 为52MHz、则输出 MIPI-DSI 是否没有问题?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在重新分配到合适的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    我会检查 REFCLK 匹配 DSI 时钟的情况、在1-2天内给您回复。

    此外、供我们参考、系统是否已在端到端视频中接受过测试并按预期工作?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram-san:

    谢谢。 我期待您的答复。

    他们对 SN65DSI85ZXHR 有一定的使用经验、但是这次他们正在考虑一个新项目的可行性。

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我正在检查这个,我很快就会回到你。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:

    这在数据表的"7.3.1时钟配置和倍频器"部分进行了描述。 因此、REFCLK 频率将乘以"REFCLK_multiplier"(CSR 0×0B.1:0)因子以生成 LVDS 输出时钟。 因此、使用不同的 REFCLK 频率会导致不匹配。

    请使用与 LVDS 频率和倍频器系数相匹配的 REFCLK 频率。  因此、外部参考时钟频率应介于 25 MHz 和154 MHz 之间。

    此致、
    Ikram