This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8F003:TPD8F003DQDR、仿真模型

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487381/tpd8f003-tpd8f003dqdr-simulation-model-for-the-simulation

器件型号:TPD8F003

工具与软件:

大家好、团队成员:

对于信号完整性仿真、我们需要 TPD8F003DQDR 的 SPICE 或 s 参数模型。
我无法在网站上找到该型号、如果该型号不可用、请提供其他替代部件的型号。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Selvaprasad:

    我们目前没有任何 EMI 滤波器模型。 我将研究一个建筑,但我可能需要几个星期来研究它。 当我有什么东西时,我会在这里张贴。

    此致、

    Sebastian