This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412:四电平控制输入外部电阻器覆盖

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487173/ds160pr412-four-level-control-input-external-resistor-override

器件型号:DS160PR412

工具与软件:

您好!

 DS160PR412具有四电平控制输入。
我想通过将 MODE 引脚设置为 L1或 L2 (而不是 L3、因为这是一种保留模式)将其置于 I2C 模式。
我 不能依赖内部上拉电阻器/电流来设置 MODE 引脚;我必须改用外部上拉电阻器。
我应该使用多大的外部上拉和下拉电阻器值来使内部上拉电阻器过功率并将模式设置为 I2C 模式?

一个示例、它可能与现实匹配、也可能与现实不匹配:

  • 根据数据表、设置为(至 GND) Rd:L0 = 1kΩ、L1 = 13kΩ、L2 = 59kΩ、L3 =悬空。
  • 假设器件使用以下电压电平 V: L0 = 0V、L2 = 1.1V、L3 = 2.2V、L4 = 3.3V
  • 使用 L2和 L3电平来计算上拉 电阻(Ru = Rd/(V/3.3)- Rd):L0:26kΩ 和 L3:29.5kΩ->内部上拉电阻可能为~Ω 28kΩ
  • 要对内部上拉电阻进行过功率处理、请使用小于28kΩ/ 10 = 2.8kΩ 的外部电阻器。
  • 将 L1和 L2之间的电平作为目标、以实现最具弹性的电压电平:1.65V ->这不是个好主意? (芯片是否具有施密特输入?)
  • 使用 1kΩ 的上拉电阻 和 1kΩ 的下拉电阻
    • 假设28kΩ 上拉时的最终值:1.68V
    • 假设28kΩ 上拉电阻降级到28kΩ/5的最终值: 1.79V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的 MODE 引脚只需要外部下拉电阻器即可启用 I2C 控制模式。

    要 在 DS160PR412上启用 I2C 控制模式、请根据数据表表5 1使用13kΩ(L1)或59kΩ(L2)的外部上拉电阻  MODE 引脚说明。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您是否错过了此器件?
    "我 不能依赖内部上拉电阻器/电流来设置 MODE 引脚;我必须改用外部上拉电阻器。"

    或者 TI 是否拒绝回答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 cfrabAND:

    我不确定我是否完全理解这句话的意思。 您能否说明一下您的意思?

    MODE 引脚不需要任何外部上拉电阻。

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    对于我的应用、 我必须遵循 一条设计规则、不允许我依赖内部上拉电阻。 我必须假设上拉电阻可以降低多达5倍。
    我知道这是一个奇怪的规则... 但我必须要跟随它。

    例如、如果我对内部电压电平和上拉电阻的假设正确、则为 L1电平、而我假设上拉电阻会减少5倍:
    正常:L1 = 3.3V*(13kΩ/(13kΩ+28kΩ)= 1.05V
    上拉电阻降低了5倍:L1 =  3.3V*(13kΩ L1/(L2/5)= 2.31V -> 13kΩ 电压变为+28kΩ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cfranAND、您好!

    我相信我现在更了解您的要求、感谢您的补充意见。

    请允许我在内部查看此信息并与您联系。 我将通过 E2E 私人消息共享此信息-请接受我的友情请求、以便在我进一步澄清后可以将此信息分享给您。

    此致!
    David