This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:波特率230400中存在问题

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487889/trs3221e-problem-in-baud-rate-230400

器件型号:TRS3221E

工具与软件:

您好!

我正在使用 TRS3221EIRGTR、它直到波特率达到115200才能正常工作、但是在230400上失败-数据损坏、虽然它的额定传输速率达到250kbps (我正在使用 TRS3221EIRGTR)。

原理图如下所示:

UART_RX_TA 和 UART_TX_TA 处于1.8V 电平。

TB_RS232_RX 和 TB_RS232_TX 被路由到一个连接器。

请提供建议。

谢谢!

Matan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示逻辑和总线信号的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们可以将其关闭。 我遇到了设置问题。 工作正常。

    谢谢!

    Matan