This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:规格检查

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486168/lmh1208-spec-check

器件型号:LMH1208
主题中讨论的其他器件:LMH1218

工具与软件:

你(们)好

您可以帮助推荐一个支持2个 SDI 输入的解决方案吗?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您正在寻找 LMH1208等12G 电缆驱动器、则可以选择 LMH1218、因为它是12G 电缆驱动器、可以支持2个 SDI 输入。  
    以下是该产品的链接:

    https://www.ti.com/product/LMH1218

    希望这对您有所帮助。
    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!
    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、是否有任何产品符合以下方框图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:
    是否希望将两个 SDI 输入合并到 HDMI/DP?

    此致!
    J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是、  

    电缆驱动器无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我们的 TDP 产品组合可以将 SDI 输入组合成输出 HDMI/DP。 您必须关闭 DDC 缓冲器并上拉 HPD 信号以确保您的数据信号将被正确驱动。  

    但请注意、此器件不会将您的信号从 NRZI 重新编码到 HDMI/DP 上使用的其他协议、因此必须进行测试以确保其功能正常。  

    此致!
    J