This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1EVM:CMOS 传感器

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1488078/ds90ub953a-q1evm-cmos-sensor

器件型号:DS90UB953A-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

每当我在不使用 CMOS 传感器的情况下连接串行器时、ALP 上都会识别串行器。 但一旦我插入 CMOS 传感器、指示 PoE 电源关闭且串行器无法识别的绿色 LED。 您是否对这可能是什么有任何想法? 我附上了供参考的图像。

此致、

TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TISCIC,

    您能解释一下什么是传感器板吗? 这是我们的设计吗?  

    看起来存在短路或远高于预期电流的情况、这会导致 SER 无法正常工作。

    请 在插入传感器板之前和之后检查 SER 上的电源引脚电压、并查看任何引脚是否出现压降。