This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:为什么导致 SN65DSI83 LVDS 输出异常?

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486225/sn65dsi83-why-cause-the-sn65dsi83-lvds-output-abnormal

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

您好、专家:

我的显示器上出现黑色状态;我测试83 LVDS 输出时钟通道和 y2_data 通道都输出 pclk 频率信号,在其他数据通道上没有频率信号;什么可能会导致这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zongtao:

    我正在重新分配到合适的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请描述一下您的系统和正在运行的项目。 您的系统是否运行有显示屏、并且偶尔出现黑屏? 您是否尝试过使用内部测试图形生成?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haque:

    这不是正常情况,这种情况发生后,我短接到 mipi-DSI 信号数据通道接地,然后释放短缺;我只是想知道你的一方是否满足这种情况,为什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zongtao:

    您能说明一下这个问题吗? 您能否分享您的配置/设置以及正常情况下和问题情况下的信号比较。 如果您共享信号/波形捕获、将会有所帮助。

    为什么要进行 MIPI 接地短路? 这是具体测试吗?

    此致、
    Ikram