This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:USB3.1

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487637/tusb7340-usb3-1

器件型号:TUSB7340

工具与软件:

您好!

1.是否有 PCIe 转 USB 4端口控制器作为 TUSB7340但支持 USB3.1?

2.我发现 TUSB7340已从 USB 集线器和控制器 页面中移除、是否不建议用于新设计? 支持资源可能受限?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff:

      我们只有 TUSB7340主机仅支持 USB3.0、我们仅提供 Windows 驱动程序、 软件支持有限。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    什么是 软件支持是有限的。 我是否可以知道 在什么情况下可能需要软件支持?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    是否 支持 Linux 和 CentOS 驱动程序? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只有 Windows 驱动程序、没有 Linux 和 Cent 操作系统。

    [报价 userid="472872" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487637/tusb7340-usb3-1/5713523 #57135232"]

    什么是 软件支持是有限的。 我是否可以知道 在什么情况下可能需要软件支持?

    谢谢!

    [报价]

    我们仅按原样发送 Windows 驱动程序 、如果客户有问题、我们将不提供支持。

    但是 Windows 和 Linus 系统都有自己的默认主机驱动程序。

    好的

    Brian