This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:简单集线器/分离器接收器

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487201/tusb4020bi-simple-hub-splitter-rec

器件型号:TUSB4020BI

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户向我们提出了以下问题-这是针对一个教育机器人应用的问题。 提前感谢!

"我们需要将 USB 2.0线路拆分为两条。   它也需要处理480Mbs 的数据速率。   否则、这可能很简单。   TUSB4020BI 看起来可以正常工作、但似乎过于庞大。   

对简单的 USB 集线器有什么建议吗?  具有内部振荡器的 IC 的任何选项?"

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2多路复用器是否工作、如果不工作、USB2是我能想到的唯一选项。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您是否认为 TUSB4020BI 是我们提供的唯一器件? 我们是否没有什么更基本的东西?

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说得对、TUSB4020B 是我们唯一提供的选项、我们没有其他器件支持。

    好的

    Brian