This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:多负载问题

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471923/thvd1420-multi-load-question

器件型号:THVD1420

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户使用此器件并解答多负载问题:此器件是否可与其他32个485接收器连接并驱动它们? 如何评估此类情况? 他们应该考虑什么规格? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1420符合 RS -485规格、因此它(与任何其他 RS -485收发器一样)可以驱动32个单位负载。

    总线的单位负载数量取决于每个接收器的负载大小。  THVD1420的接收器具有八分之一的单位负载、因此可以 在一条总线上使用256个 THVD1420器件(256 × 1/8 = 32)。 大多数其他现代收发器具有 八分之一的单位负载、但如果您使用具有一个单位负载的旧芯片、则可以减少数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    就在这里。 如果根据标准正确设置了 RS -485总线、则 THVD1420从技术上可以驱动多达256个节点。 查看数据表规格时、应考虑器件之间的 VOD 和接收器总线输入电流(II)。 较高的 VOD 和较低的  II 通常意味着节点支持得到改善。

    请遵循我们的设计指南、以确保最佳设计实践: https://www.ti.com/lit/an/slla272d/slla272d.pdf

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    客户的生产线总长度~50米、如何计算驱动能力是否足够? 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    32个单位负载受1200m 总线支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis  

    50米完全在1200m 的 RS -485标准范围内。  

    另一个考虑因素是网络拓扑:

    请确保使用菊花链(最佳实施方案)或带接线盒主干方法。 这有助于最大限度地减少反射并提高信号完整性。 另一个注意事项是总线终端。 我在上面链接的设计指南中对此进行了很好的介绍。  

    此致!

    Ethan